This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:ISP

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706, CDCE906, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785414/cdce706-isp

器件型号:CDCE706
主题中讨论的其他器件: CDCE906CLOCKPRO


ISP CDCE706使用什么编程器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编程通过 SMBus 接口进行。 因此、任何能够执行 SMBus 的编程器都可以工作、这与 I2C 非常相似。

    有关详细信息、请参阅此帖子。
    e2e.ti.com/.../773187

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE906和 CDCE706可编程 EVM 是否可以实现 SMBus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey、

    TI ClockPro 程序设计器似乎有用于对器件进行编程的按钮、因此看起来是。

    73、
    Timothy