This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:锁定检测规格

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/786439/lmx2594evm-lock-detect-spcifications

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我想知道锁定检测的规格是什么 ?

我在数据表中找到了两种类型的 ld_type 和 ld_delay。 对于 ld_type,VCO 校准状态表示算法结束(右?) 但对于 VCO 调谐电压、没有具体信息。 您能告诉我更多信息吗?

提前感谢您

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    对于 LD_TYPE = 0 (VCOPAL)、无论 PLL 是否锁定、MUXout 引脚都会在 VCO 校准完成后变为高电平。
    对于 LD_TYPE = 1 (VCOPAL 和 VTune)、仅当(1) VCO 校准完成、且(2) VTune 电压处于可接受范围内(芯片默认值)时、MUXout 引脚才会变为高电平。 这意味着、如果您从 MUXout 看到高电平、PLL 通常会被锁定。
    我们建议设置 LD_TYPE = 1、这将返回 PLL 的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    感谢您的回答、确认了我的假设。
    在我之前的消息中,我可能还不够清楚,当您说“一个可接受的范围(芯片默认)”时,哪些值被定义为可接受? 我不得不承认、我不知道您在想什么、而是"违约的硅"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可接受的范围是确定 VTune 电压运行状况的阈值。 这些阈值在器件中进行了硬编码、用户无法访问。 对于 LD_type=1、我们将在 VCO 校准后检查 VTune 状态。 如果返回的代码值(与 VTune 电压成正比)在阈值内、MUXout 将返回高电平。