This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:其他热性能数据?

Guru**** 2404245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1108, LMK03328, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815670/cdclvc1108-additional-thermal-data

器件型号:CDCLVC1108
主题中讨论的其他器件: LMK03328LMK00105

团队、

我们在 SCAS895B 第6页提供了"结至环境热阻"和"结至外壳(顶部)热阻"数据。

我们是否有其他适用于 CDCLVC1108 (TSSOP 16)的热性能数据、如我们针对 TPS82130所做的文档 (见下文)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部进行了检查、但遗憾的是、我们没有请求的数据。 如果需要、您可以请求它。 我将通过一条直接的消息向您发送更多信息。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    如果没有完整的模型、您可以提供"工作结温"和"Theta_jc_bot "
              "工作结温"是 SPRA953C 第12页中的"建议的连续工作结温"。

    LMK03328RHST LMK00105SQE/NOPB 都需要它。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    也许我对这个问题有误解、但是 LMK03328的数据表中提供了建议的结温和 ΘJCBOT μ F (分别为125°C 和1.06°C/W、无气流)、 而 LMK00105的数据表中提供了 ΘJCBOT μ F (13.6°C/W)。 LMK00105的建议结温不应超过125°C

    如果您仍需要有关如何请求 CDCLVC1108热建模信息的信息、请告诉我。

    此致、