Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
您好!
在无辅助模式下、LMX2572可在-40°C ~ 85°C 的温度范围内正常切换频率和锁定、在运行半小时后、重新加电、LMX2572工作状态也正常;
在全辅助模式下、LMX2572可在-40°C ~ 60°C 的温度范围内正常切换频率和锁定、在运行半小时后、重新加电、LMX2572工作状态也正常;
在全辅助模式下、LMX2572始终通电、环境温度从25°C 缓慢升高到80°C、然后保持在80°C 两小时。 从温升到热保护过程、LMX2572始终通电。 两小时后、执行了频率开关测试、LMX2572通常可以切换频率并正常锁定。 但是、在80°C 时、LMX2572会断电并重新加电、或者配置寄存器 R0的断电设置为1、然后设置为0、LMX2572处于未锁定状态、并且不控制输出频率。 -40°C ~ 60°C、根据 LMX2572的上述操作、不会发生上述异常情况。
问题:在完全辅助模式下、LMX2572在85°C 下再次通电、并发生异常。 但是、在无辅助模式下、它是否正常? 我需要配置什么寄存器?
此致、
Jonas