This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在全辅助模式下、LMX2572在85°C 时出现异常

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815010/lmx2572-in-full-assist-mode-the-lmx2572-occurs-an-exception-at-85-c

器件型号:LMX2572

您好!

在无辅助模式下、LMX2572可在-40°C ~ 85°C 的温度范围内正常切换频率和锁定、在运行半小时后、重新加电、LMX2572工作状态也正常;

在全辅助模式下、LMX2572可在-40°C ~ 60°C 的温度范围内正常切换频率和锁定、在运行半小时后、重新加电、LMX2572工作状态也正常;

在全辅助模式下、LMX2572始终通电、环境温度从25°C 缓慢升高到80°C、然后保持在80°C 两小时。 从温升到热保护过程、LMX2572始终通电。 两小时后、执行了频率开关测试、LMX2572通常可以切换频率并正常锁定。 但是、在80°C 时、LMX2572会断电并重新加电、或者配置寄存器 R0的断电设置为1、然后设置为0、LMX2572处于未锁定状态、并且不控制输出频率。 -40°C ~ 60°C、根据 LMX2572的上述操作、不会发生上述异常情况。

问题:在完全辅助模式下、LMX2572在85°C 下再次通电、并发生异常。 但是、在无辅助模式下、它是否正常? 我需要配置什么寄存器?

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    您是否使用了在25°C 时获取的三个 VCO 参数数据、在85°C 时对器件进行上电和编程?

    在没有辅助的情况下、VCO 将在每次加电和编程时进行校准。 因此、它将在不同的温度下锁定。  

    在完全辅助模式下、如果您只有25°C 的 VCO 参数数据、并且在任何其他温度下使用它们、则可能无法在特定温度下锁定。  

    要正确使用完全辅助模式、您还需要在不同温度下获取 VCO 参数数据。 因此、您需要一个不同频率和温度的查找表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      感谢您的回复。是的、我在25°C 时使用了三个 VCO 参数数据、我在85°C 时加电并对器件进行编程。

    问题是:1. 环境温度从25°C 升高到85°C。只要器件在整个过程中始终通电、频率就不会丢失、并且频率可以正常切换。 如果器件重新通电、则会丢失。 为什么环境温度从25°C 上升到85°C、只要器件在整个过程中通电、它能否正常工作?

    2.我们还尝试在85°C 的条件下获取三个 VCO 参数、但没有任何帮助。 然后、在全辅助模式下、我使用了三个 VCO 参数并对器件进行编程、结果是器件输出频率不受控制并且丢失了?

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    在25°C 和85°C 时、您得到的三个 VCO 参数是什么?

    以下是我建议的步骤:

    1.在25°C 时、Vcc 为部件加电、对其进行编程以锁定至3GHz。  

    2.设置 MUXOUT_LD_SEL = 0 (读回模式)

    读取寄存器 R110、R111和 R112

    4.关闭部件电源。

    5.在85°C 时重复上述步骤