This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:RF (时钟)输出的上升和下降时间

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2592, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815708/lmx2572lp-rise-and-fall-times-of-rf-clock-outputs

器件型号:LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2592LMX2572

除了 LMX2592的顶部倍频程外、LMX 器件的输出似乎都来自数字分频器。 数据表未提供这些输出的上升或下降时间。 您是否具有 LMX2572、LMX2572LP 和 LMX2592上升和下降时间的镇流器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    否、我们不指定 RFout 的上升/下降时间。 极高频率下的上升/下降时间即使不是不可能也很难测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我建议使用老式采样范围来测量上升/下降时间。 但我明白、在射频实验室中、频谱分析仪会统治工作台。

    我对1.366MHz 输出上的第5个谐波(大约6.8GHz)的振幅感兴趣。 如果上升和下降时间真的很快、傅里叶建议比载波低约14dB。 您可能会看一下吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、我可以获取一些数据、继续关注其他更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    第5个谐波的测量值为-19dBc。