This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:3个输出时钟

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812540/cdci6214-3-output-clock

器件型号:CDCI6214

你(们)好,先生  

125MHz =>单端  

100MHz => HCSL

156.25Mhz => LVPECL  

我可以使用 CDCI6214来做吗? 或其他解决方案(需要优化成本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCI6214非常适合这种情况、所有输出都可以是整数除以2500MHz 的 VCO。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    CDCI6214是否支持 I2C/EEPROM/引脚模式?

    2.是否有任何工具可以简化设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 是的、CDCI6214支持 I2C。 有两个 EEPROM 页面可用于存储配置。 还有一种引脚模式、I2C 总线被禁用、这些引脚将作为单独的输出使能端。

    答2. TICS Pro 软件 GUI 和 CDCI6214EVM 可用于简化设计。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我可以使用该工具来配置100MHz HCSL 和156.25MHZ LVPECL  

    请问如何使用工具设置“单端125MHz”输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y2和 Y3可以提供 CMOS 输出。 将 CH2_outbuf_ctrl 和 ch3_outbuf_ctrl 设置为0b101、0b110或0b111。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane  

    您是否有用于原理图设计的 DSN 文件  

    如果有 LVPECL 和 HCSL 参考设计原理图,将会更好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    请遵循与 LVDS 信令相同的准则。

    Dinesh。