This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:8mA HDSD

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814797/lmk04616-8ma-hdsd

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件: DAC38RF83

你(们)好

 

如何将 HSDS 4mA 或8mA (来自 LMK04616的输出时钟)连接到可接收 ECL\LVPECL 的 DAC38RF83?

我可以仅使用交流耦合连接它们、还是需要电阻器端接?

在 DAC38rf83的数据表中、我有一个仅 ECL 和 PECL 的示例。 我需要将 LMK04616连接到这些输入、例如 DACCLK 和 SYSREF

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您查看的是 DAC38RF83的图69。 DAC38RF83似乎有一个内部100欧姆端接电阻器。 在这种情况下、您可以交流耦合 LMK04616输出。

    根据数据表中的 Vcom 规格、可能还需要使用电阻器偏置将共模设置为0.5V。 但是、根据图69、除非未显示内部偏置、否则共模电平将为零伏。  

    如果您对 DAC38RF83有具体问题、我建议您提交新的 E2E 帖子、以便将其分配给负责的团队。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    存在内部0.5V 偏置。 和100ohs 差分端接。

    因此、我需要交流耦合(0.1u)。

    我是否需要串联/并联的电阻器端接?

     

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    无需额外的电阻器终端。 一旦 HSDS 信号进行交流耦合、DAC 内部端接即可满足您的所有需求。

    此致、