This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:能否将 LMK05028用作 PTP 边界时钟?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810129/lmk05028-can-i-use-lmk05028-as-ptp-boundary-clock

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK05318

您好!

我对 LMK05028有疑问。

我在 D/S 中确认了以下声明

•SyncE (G.8262)、SONET/SDH (Stratum 3/3E、
G.813、GR-1244、GR-253)、IEEE 1588 PTP 从
时钟或光传输网络(G.709)

能否将 LMK05028用作 PTP 边界时钟?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    是的、LMK05028可用作边界时钟。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢您的快速回复!

    我明白了。

    我是否也可以将 LMK05318用作 PTP 边界时钟?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    我的理解不是、因为它没有两个 DPLL。  LMK05318具有1个 DPLL 和1个 APLL。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、 LMK05028有两个 DPLL、LMK05318有一个 DPLL。 只是稍微混淆一下您的答案。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brent、

    LMK05028可用作 PTP 边界时钟、因为它具有2个 DPLL。

    LMK05318无法用作 PTP 边界时钟、因为它具有1个 DPLL。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。
    我想知道如何区分 LMK05028和 LMK05318并将其介绍给客户、因此这非常有帮助。

    很抱歉我没有学习,但请让我再了解一点。
    PLL 配置与 PTP 边界时钟有何关系?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent-San、您好!

    感谢您的支持!

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、

    您是指 IEEE1588-2008中定义的 PTP 边界时钟、还是指具有 G.8273.2 T-BC 中提供的附加性能规格以及 PTP 和 SyncE 的其他相关标准的电信边界时钟。  物理层的数据速率是多少? 请获取此确认信息。

    边界时钟实现了一个本地 PTP 时钟、此时钟可被同步至一个上行节点上的主器件并作为一个下行节点上的主器件。 在边界时钟实现中、必须保证每个节点上的本地 PTP 时钟上的时间和频率同步。 对于电信边界时钟、同步以太网通过物理层实现频率同步、PTP 处理时间同步。 在 PTP 边界时钟实现中、PTP 处理时间和频率同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu-San、您好!

    感谢您的回复!
    很抱歉我的回复很晚。]

    我认为,由于你们的回答,我对 PTP 边界时钟的理解得到了加深。
    但是、客户作为 PTP 边界时钟的查询不是一个借口。
    我对这种混乱感到抱歉。

    我想知道的是、为什么具有两个 DPLL 的 LMK05028可用作 PTP 边界时钟、而只有一个 DPLL 的 LMK05318不能用作 PTP 边界时钟。
    有人可以告诉我我我的问题吗?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    我的理解是、在边界时钟中、我们需要具有高通滤波器响应、以消除频率开关的影响。  通过同时使用两个 DPLL、我们可以实现这一点。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢您的快速回答!

    好的、我明白了。

    我自己会再思考一下。

    感谢您的合作!

    此致、

    Kaede Kudo