This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:参考原理图问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1, LMK00338EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814737/lmk00334-q1-reference-schematic-question

器件型号:LMK00334-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK00338EVM

您好、先生、

 

我是否可以知道 REFOUT 和 REFOUT_EN 的用途?  

可以浮动或保留 到测试点  吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REFout 是所选输入时钟的 LVCMOS 副本。 REFOUT_EN 用于启用 REFOUT。

    如果您不需要 REFout、请保持 REFout 悬空并将 REFout_EN 拉至 GND。  

    此致、
    通道   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    另一个问题是 、我们需要根据芯片 CL 值计算外部电容器的值。

    您可以帮助提供 LMK00334-Q1晶体 CL (负载电容)值吗?

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    需要您的帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 数据表建议18-20pF XTAL 负载电容。 我测试了默认 LMK00338EVM (在其中找到了 XTAL 电路图像)、它的功能没有问题。

    此致、
    通道