您好!
我遇到了一个问题、似乎它指向 TLP5110。
当 TPL5110没有负载时、FET 将导通、输出端将有电压。
当存在负载时、DRV 引脚将输出 VDD、FET 将关断、我无法为输出端加电。
在 FET 之前的电源上放置一个10uF 电容器时、我认为它可以正常工作、但这似乎没有解决。
我已经尝试了解如果 FET 被移除并且存在负载、会发生什么情况。 因此 FET 被移除、漏极 和源极跳过。 对 DRV 引脚进行电压监控。
此时、DRV 引脚正常工作、将 FET 放回、任何操作都不会再次起作用。
我使用的 FET 是 DMP2035U-7。
在下面的原理图中、U1是未放置 TPL5110、D1 D3和 R6。 电源仅在 Vbat 和接地端接通。 测试电压仅为4V0、负载电流为50mA、需要约为250mA。
有什么想法?