This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:传播延迟

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814485/lmk01801-propagation-delay

器件型号:LMK01801

大家好、团队、  

  ‘‘有数据显示 CLKIN 至 LVPECL’和 CLKIN 至 LVDS’的传播延迟吗? 客户要求提供此数据。 我在下面找到了相关的帖子、但 Alan 提供的链接不可用。 或者、如果我们有更新的数据已经测试过这一点、那将会很好。

https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-clocks/f/50/t/238792?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK01801%20delay 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    我在内部进行了搜索、但遗憾的是、我们没有请求的数据。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您检查 Lane。 我们可以得到这个测量值吗? 客户需要在其设计中考虑这一点。 它们不会使用分频器功能、也不会使用 时钟输出12和13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    让我们离线继续本次讨论。

    此致、
    通道