This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816BEVAL:我无法对 LMK04816评估板进行编程。 它是坏的还是愚蠢的?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04208, LMK04816, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813436/lmk04816beval-i-cannot-program-my-lmk04816-eval-board-is-it-broken-or-am-i-stupid

器件型号:LMK04816BEVAL
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 LMK04208、 LMK04816、 CODELOADER、 USB2ANY-UWIRE

我无法对 LMK04816B 评估板进行编程。  我正在尝试使用 USB2ANY 适配器执行手册中的快速入门方案。  

我复制了快速入门方案、其中在 CLKIn1上输入了122.88MHz 时钟信号。

我正在监控 CLKout6、以查看产生的输出频率是多少。  我所看到的只是一个122.88 MHz 信号、无论我尝试对其进行编程。

我已经尝试过 CodeLoader4和 TICS Pro。  

当我启动 TICS Pro 时、遇到以下错误:

以下引脚之间存在冲突:
引脚 J4-8:GPIO (GPIO5)与 SPI (SOMI)冲突

我从未看到链路检测 LED 指示灯。


我可以对 LMK04208评估板执行相同的操作、它可以按预期工作。  (相同的电源、相同的基准输入、相同的输出监控器。)

对我可以尝试的事情有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 USB2ANY 器件与 LMK04816B 评估板通信是否存在问题?  

    LMK04816B 板附带并行端口适配器、而不是 USB 适配器。  使用 USB 适配器时是否出现问题?

    我注意到 LMK04208上的2x5接头引脚与 LMK04816B 板上的引脚不同。  (为什么要这样做?)  一个可以工作、另一个不工作。

    当我运行 CodeLoader4时、与 LMK04816B 关联的引脚分配与评估板的原理图相匹配。  但是、当我使用逻辑分析仪查看来自适配器的信号时、它们看起来像是垃圾。  (这很可能是逻辑分析仪。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    LMK04816是一款通过 LPT 编程使用 CodeLoader 软件的较旧电路板。  此设置的引脚分配与 USB2ANY 的引脚分配不同。

    我们有一个接口板、可将 USB2ANY 引脚设置转换为旧的 LPT 设置。  LPT 设置实际上是可编程的、所以不同的旧电路板有不同的引脚排列。  接口板称为 USB2ANY-uWIRE

    由此给您带来的不便、我深表歉意。  我可以看到有关向您发送 USB2ANY-uWIRE 板的选项。  或者我可以检查互连应该是什么。  您至少需要4行。  GND、DATA、CLK 和 LE。  

     *手动跳线是您想要的吗?
     *听起来您当前是否能够使用 CodeLoader 软件和 LPT 电缆对电路板进行编程?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我只需要4根导线、因此我可以设置一些东西来映射 USB2ANY 和 LMK04816B 板。  

    您能否确认以下从 USB2ANY 适配器到 LMK04816B 板的映射?

    USB2ANY   <--> LMK04816B

    4  <--数据--> 2.

    8  <--时钟 --> 4.

    2  <-- LE --> 6.

    6  <- Grnd->9.  

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    您的引脚排列正确。  如有需要、您可以添加:

    注意如果未连接、可通过编程的 SYNC_POL_INV 操作 SYNC、同时保持引脚状态不变。  请注意、SYNC 生效将阻止输出时钟。

    USB2ANY 电缆引脚<--> LMK04816B

    9 <--同步--> 1.

    1 <-- CLKin0_SEL --> 7.

    3 <-- CLKin1_SEL --> 5.

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我进行这些更改后、我能够与器件通信。  

    感谢你的帮助。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  很抱歉你有麻烦。  我们将更新 EVM 说明以反映此信息。

    73、
    Timothy