This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:最佳编程方法

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815685/cdci6214-best-programming-method

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

有关对此器件进行编程的问题。 将我们在 TICS Pro 软件中生成的设计放入 CDCI6214的最简单方法是什么? 我能否获取软件生成的十六进制文件并将其写入其中一个 EEPROM 页面、并在其中设置器件引导形式、或者是否有更简单/更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我看到您通过电子邮件提出了同样的问题。 请关闭此 TT、我们将继续发送电子邮件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    由于这是一个一般性问题、因此让我们在这里用 e2e 来讨论它。 在浏览电子邮件链后、我了解到客户已经构建了自己的 EVM、并希望知道如何使用 Ticspro 配置自己的电路板、这是正确的吗?

    如果是这种情况、客户可以简单地将 SCK、SCL 和 GND 线从 USB2ANY 连接到其电路板。 这三个信号都是 Ticspro 配置器件所需的。 下图显示了 USB2ANY 的引脚定义。 您可以用蓝色线连接 J4的引脚1、2和5。 顶部的小矩形表示 USB2ANY 框的插槽。 我在 USB2ANY 和 Ticspro 上使用了三线方法很多次、没有问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Hao