This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:器件电源输入(Vcc)为3V

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/815728/cdclvc1104-device-power-input-vcc-is-3v

器件型号:CDCLVC1104

尊敬的先生/女士:

我们将该时钟缓冲器用于25MHz 时钟、并将3个输出用于3个不同的器件。 时钟输入来自3.3V 晶体振荡器。

说明:

1.我是否可以为此器件提供3V (典型值)的 Vcc? Vcc 电压变化可能为2.8V (最小值)~3.2V (最大值)。 在这种情况下、该器件能否正常工作? 请确认。

2.如果我提供3.3V 电源、那么在3个时钟中、2个器件将在3.3V 域中工作(也可以在3V 域中工作)、但一个器件只需要3V 域、并且最大接受3.15V。 但该缓冲器输出可能会达到3.6V、这将损坏接收器。 您是否有任何解决此问题的建议?   

谢谢、此致、

Remya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    A1。 我预计此电源变化不会有任何问题。

    答2. 在表6.5中、您可以看到 VOH 和 VOL 随着输出负载的增加而降低。 根据接收器的不同、您可能会发现时钟电平并未完全扩展到电源轨。
    您可能会尝试使用一些电阻器负载来减小摆幅、使用图4所示的端接。 无论采用哪种方法、我都建议对其进行测试以进行确认。

    此致、
    通道