This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:CDCE62002EVM 的在线用户指南与 CDCE62002 GUI 不匹配

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002EVM, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814972/cdce62002evm-the-online-user-guide-for-cdce62002evm-is-not-match-with-cdce62002-gui

器件型号:CDCE62002EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62002

大家好、

我最近购买了 CDCE62002EVM。 我安装了 CDCE62002 GUI 软件并下载了在线提供的用户指南:

http://www.ti.com/tool/cdce62002evm?jktype=tools_software

GUI 软件和用户指南不兼容。 GUI 软件适用于2013、用户指南适用于2009。 请告诉我、从哪里可以使用户指南与2013 CDCE62002 GUI 软件兼容?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我检查了数据库、似乎软件更新后用户指南没有更新。 您能否从2009版用户指南开始、并告诉我您是否有任何疑问?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    好极了!

    实际上、我无法锁定评估板 PLL;因此、我无法生成1000MHz 和500MHz。 有关更多详细信息、请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/815381

    请告诉我如何解决该问题?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    请关闭此 TT、我们将在您打开的另一个主题中继续。

    此致、

    Hao