This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:在上电后但在软复位之前提供 REFoutA 输出

Guru**** 2539380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/814127/lmx2592-refouta-output-after-power-up-but-before-soft-reset

器件型号:LMX2592

您好!

 

在 LMX2592/4上电后但在软复位之前、任何不需要的频率辐射输出都可能在 REFoutAP/M 引脚上?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    如果 CE 引脚连接到 Vcc 引脚。 将 Vcc 应用到芯片后、内部上电复位(POR)电路将使芯片使用缺省的芯片寄存器设置。 一些功能块将启动并运行、您将在射频输出端看到一些信号。

    如果 CE 引脚被接至低电平、Vcc 加电后、芯片处于断电状态、将不会有信号输出。