This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA556:计时间隔的温度系数是什么意思?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: NA556, NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812262/na556-what-does-temperature-coefficient-of-timing-interval-means

器件型号:NA556
主题中讨论的其他器件: NA555

您好、E2E、

美好的一天!

我代表我们的一位客户发布。
客户想知道"定时间隔的温度系数"是什么意思?

这在数据表的器件电气特性表中进行了说明。
数据表:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/na556.pdf

提前感谢!

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    "定时间隔的温度系数"是指周期时间的变化(一次性"t"或"1/F" A 稳态)。 此计算中使用的输入时间是在最小额定和最大额定器件温度下测量的。

    在任何给定的两个温度(除最小值和最大值之外)下、增量时间/增量百分比的斜率可能更高、也可能不更高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的快速响应!
    如果客户 有进一步的澄清、我会通知客户并通知您。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    美好的一天!
    我们收到了客户的后续询问、希望您也能在这方面为我们提供帮助。 以下是查询:

    "因此,如果我们在 TA=25°C 时有一个值,Tb=x°C 时的 t=1/F 值将是 t(Tb)=t (TA)*(150/10^6)^(TA-TB)?
    因此,在125°C 时,我们的 t (TA)值比 on t (TA)值少1.5%,而在-55°C 时,t 比 t (TA)高12%?”

    谢谢!

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    对于满足注释5要求的可稳态运行、典型时间变化为150ppm/C NA556的温度范围为-40C 至105C、因此变化为(105C+40C)* 150ppm/C = 21750ppm = 2.175%、而不考虑较长时间(较低频率)是在-40C 还是105C 下发生。  

    理想情况下、温度系数是固定的、因此漂移在整个温度范围内是线性的。 但是、情况并非总是如此、尤其是在优于典型器件的情况下;温度曲线具有更高阶的分量。 较典型值较差的器件更有可能是线性的、因为一阶效应将占主导地位。  

    数据表规格只是一个没有限制的典型值、这个漂移只包括 NA555漂移。 必须单独考虑计时电阻器的漂移、更重要的是计时电容器的漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    再次感谢您的快速响应!
    如果客户有进一步的询问、我会通知您。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    客户表示满意。

    再次感谢您的出色支持!

    此致、

    艺术