This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMx2595生成线性调频脉冲信号

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812850/lmx2595-lmx2595-generate-chirp-signal

器件型号:LMX2595

当我使用 LMX2595生成 LFM 信号时、我想知道一个问题。LMX2595的最大斜率是多少、1us 内可以执行多少个步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要执行 LFM、需要使用自动斜坡模式。

    在自动斜坡模式下、有两个子斜坡模式-无校准模式和非无校准模式。

    无校准模式支持线性斜升、但频率斜升范围有限。

    只要 CHDIV 在斜坡期间保持恒定、非校准自由模式就支持更宽的频率斜坡范围、但它不是线性斜坡、而是阶梯斜坡。

    要回答您的问题、没有最大值 斜率规格。 要获得更高的斜率、您需要使环路带宽更宽并使步长更小。

    在每个 FPD 周期中、斜坡将递增一步。 如果 FPD 为10MHz、单位为1µs μ s、则会有10个斜坡(步长)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、但我还有一个问题、我对这两种模式不太熟悉、即无校准模式和 非校准模式。我 不知道如何配置它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想生成7.5g -15G 带宽范围 LFM、如何配置它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表部分中有一个示例  7.3.14.2.1

    BTW、我建议您首先熟悉 TICS Pro 的器件和寄存器设置。