This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:无法获得预期的信号。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813548/lmx2594evm-couldn-t-get-the-expected-signal

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

大家好、我不太习惯 PLL、也有一些困难。

我只需创建一个特定的频率信号并使用示波器进行测量即可。 我按照 lmx2594 EVM 说明操作、TICS Pro 和 Reference Pro 板似乎连接良好。  

这里是我使用的 TICS Pro 配置和我测量的示波器图像。

我测量了 RFoutAP、预计为316.666MHz、但仅得到该奇怪的信号。 您能给我一些关于如何解决的想法吗?

谢谢、

Chiewon Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chewon、

    当您看到红色或黄色的内容时、您可以将鼠标悬停在该寄存器位上以查看潜在问题是什么。  

    在这种情况下、SEG1_EN 未正确设置。 选中此框、您应该会在 RFout 看到正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、感谢您的回答。

    很抱歉、我没有注意到有一个红色符号、但即使我检查 了 SEG1_EN 并重写了所有寄存器、输出仍然与之前相同。

    我使用 FPGA 引脚为 LMX2594EVM 和50 Ω 终端器提供3.3V Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chewon、

    您的输出信号非常小、这是不正确的。

    如果您有频谱分析仪、您能否使用"默认模式"配置获得正确的输出频率和功率?

    如果您只能使用示波器测试 EVM、请尝试使用"测试模式"、输出频率为100MHz、输出振幅约为1.1Vpp。

    BTW、您的示波器应设置为50欧姆输入。