This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:PLL2环路滤波器 RFILT 设置第 II 部分

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813729/lmk04610-pll2-loop-filter-rfilt-setting-part-ii

器件型号:LMK04610

Derek、

 

CPROP 如何?

数据表显示、CPRPP 范围为3pF 至5.4pF。

PLL2_CPROP[1:0]= 00、01、10和11的 PROP 分别为多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    CPROP 值如下:

    00:CPROP=3.0pF
    01:CPROP=3.8pF
    10:CPROP=4.6pF
    11:CPROP=5.4pF

    增大 CPRP 值类似于将 PROP 值减小约2或3。

    此致、