This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1213:单个器件中的最大偏斜?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813272/cdclvd1213-maximum-skew-in-a-single-device

器件型号:CDCLVD1213

尊敬的 TI 专家:

正如我们在数据表中看到的、输出偏斜为20ps、部件间偏斜的最大值为600ps。

在最坏的情况下,CDCLVD1213在单个器件的所有通道中的最大偏斜是多少? 20ps 是否与 输出偏斜相同?

另一个问题是 、如果我们不将频率除以 QDP/QDN、并将其他3个通道组合在一起。 4个通道的最大偏斜是否为20ps?

非常感谢。

 

数据表注释:

(1)输出偏斜的计算公式如下:最快和最慢 tPLHn 之间的差值

或者最快和最慢 tPHLn 之间的差异(n = 0、1、2)。

(2)部件间偏移的计算公式如下:最大值与最慢值之间的差值

tPLHn 或多个器件之间速度最快和速度最慢 tPHLn 之间的差异(n = 0、1、2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。 是的、未分频输出的最大(最坏情况)输出偏斜为20ps。

    答2. 根据数据表、这似乎是正确的

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane:

    明白了、非常感谢。