This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595输出杂散

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813255/lmx2595-lmx2595-output-stray

器件型号:LMX2595

我想问两个问题。 LMX2595 20G 的最新版本吗?另外、当您输出15克或更多的重量并使用内部带轮时、为什么会得到1/4和3/4的杂散输出频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

    是的、我们重新认证该器件、将支持扩展到20GHz。  

    我不太理解您的第二个问题、但我想我的答案可能是 VCO 的频率为7.5GHz 至15GHz。 理论上、使用 VCO 倍频器时、我们应该能够获得15GHz 至30GHz 的输出。 但是、由于硅材料的属性、我们只能在20GHz 左右执行某些操作。