This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:PLL2环路滤波器 RFILT 设置

Guru**** 2768745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813270/lmk04610-pll2-loop-filter-rfilt-setting

器件型号:LMK04610

您好!

 

通过使用 TICS Pro、我的客户计算了 PLL2环路滤波器、TICS Pro 则建议 RFILT = 0欧姆。

但是、PLL2_CTRL5寄存器的 PLL2_RFILT 位可以设置9.2K 欧姆或4.7k 欧姆。

用户如何设置0欧姆?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    通过设置 PLL2_EN_FILTER=0 (R0x152[3])、RFILT 和 CFILT 分别设置为0Ω Ω 和0pF。 按下"应用于器件"时、TICS Pro 会自动处理此情况;手动写入寄存器时、请设置 PLL2_EN_FILTER=0。

    此致、