This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:图50

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813308/lmk04610-figure-50

器件型号:LMK04610

您好!

 

我对数据表的图50有一些疑问。

 

Q1:在数据表的图50中、从 RESETN=1到 SPI 最多需要多少时间?

或者,只要 RESETN 达到“1”,SPI 就会准备就绪?

 

问题2:

在数据表的图50中,对于“Enable OSCout buffer:LVCMOS”(启用 OSCout 缓冲区:LVCMOS),哪些寄存器位必须设置为什么?

 

问题3:

在数据表的图50中,对于“将数字块时钟切换到 PLL2参考时钟源”,哪些寄存器位必须设置为什么?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    1. 一旦 RESETN=1、SPI 就准备就绪。
    2. 默认情况下、如果未向器件发出编程命令并且发出 DEV_STARTUP=1、OSCout 缓冲器将设置为 LVCMOS 模式、OSCout 分频器值由 SYNC 引脚上存在的电压电平控制。 如果这不是所需的行为、有几个寄存器可以覆盖此行为:
      1. R49控制 OSCout 缓冲器类型(断电、HSDS、HCSL、LVCMOS)、驱动强度、 和静音功能
      2. R47控制 OSCout 源选择和分频器设置。 请注意、OSCOUT_DIV_REGCONTROL (R47[6])必须设置为1、以在启动时覆盖 SYNC 引脚选择方法。  
      3. R48控制 OSCout 分压器设置。 如果 OSCOUT_DIV_REGCONTROL=0、该值根据设置 DEV_STARTUP=1时感测到的 SYNC 引脚电压进行设置;如果 OSCOUT_DIV_REGCONTROL=1、则该值由用户控制。

    3. 默认情况下、如果未向器件发出用户编程命令并且发出 DEV_STARTUP=1、则 DIG_CLK_EN (R18[2])和 PLL2_DIG_CLK_EN (R18[1])设置为1、PORCLKAFTERLOCK (R18[0])= 0。 用户可以调整这些设置、但建议对默认值进行编程。

    此致、