This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:CDCV304未使用的引脚、带有用于确认的电容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812358/cdcv304-cdcv304-unused-pin-with-cap-for-confirm

器件型号:CDCV304

大家好、

通常 、我们发现 CDCV304的未使用引脚建议悬空、但一些客户设计了 CDCV304的未使用引脚、将4.7u 电容接地。 您是否认为存在任何潜在问题? 感谢您的回复。

此致、

黄咖喱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咖喱、

    建议将未使用的输出引脚保持悬空以减少输出驱动器中的消耗。 驱动4.7uF 电容是一个重负载、可能会消耗相当大的功率。 最好将其保持浮动。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复。

    这是我的拼写错误。 电容负载为4.7pF、考虑到功耗似乎不是那么糟糕、但您认为该电容在 EMC 性能上会有良好的改善吗(例如、RE 等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、咖喱、

    4.7pF 的负载正常。 有几个因素会影响 EMC、包括正确的电路板设计。 我不确定该电容器是否会对 EMC 性能产生重大影响、但我不希望它会产生重大影响。

    希望这些信息能有所帮助。 如果您比较两种情况下的 EMC 性能、我会对结果感兴趣。

    此致、
    通道