This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:如何使用其他 ROM 写入器(TICS-Pro 除外)对 EEPROM 进行编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812430/lmk03328-how-to-program-eeprom-using-other-rom-writer-other-than-tics-pro

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: DS80PCI402

大家好、团队、

我们的客户希望使用 ROM 编写器在其大规模生产线上对 LMK03328内部 EEPROM 进行编程。
我们需要从寄存器信息中生成"Intel hex 格式"的 EEPROM 信息。

Q1)。 如何在不使用 TICS Pro 的情况下对 LMH03328内部 EEPROM 进行编程?

Q2)。 我们如何生成十六进制格式的文件以便通过 ROM 写入器进行编程?

Q3)。 是否有方法将.ERP 文件转换为十六进制格式?

问题4)。 请向我们提供 EEPROM 寄存器映射的详细信息吗?

仅供参考、DS80PCI402数据表第18-26页介绍了十六进制格式信息以及 EEPROM 地址和寄存器地址之间的关系。

非常感谢您的支持。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    1) 1)数据表10.5编程部分提供了有关如何对 LMK03328s EEPROM 进行编程的说明、其中10.5.4至10.5.6可能是特别重要的。

    2) 2)您可以使用 TICS Pro GUI 导出十六进制寄存器映射、但这不是 Intel 十六进制格式。

    3) 3)我不相信。 您可能需要为此编写一个附加脚本/使用 Excel。

    4) 4)请参阅数据表第10.7节的 EEPROM 映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    感谢您的支持。

    我认为这些都是 TIS-Pro 的东西。 仔细阅读该过程后、我了解到您可以通过写入一些寄存器从寄存器-> SRAM -> EEPROM 传输寄存器信息、就像使用 TICS-Pro 所做的那样。

    现在,我想澄清以下几点。

    问题5)。 是否有方法可以直接访问内部 EEPROM 对寄存器进行编程? 客户计划使用 ROM 写入器、这与对 EEPROM 器件本身进行编程的方法相同。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    请参阅10.4.4、有两种方法对 SRAM 进行编程。 第二种方法(第57页的顶部)可能是您要寻找的方法。

    如果您询问是否可以绕过对 SRAM 的写入、我认为没有办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    明白。

    手动编程到 SRAM 似乎不现实、因为用户需要将寄存器映射信息转换为 EEPROM 映射信息。

    我将要求客户按照10.5.4 (第一个半步1-4)和10.5.5中的步骤操作。

    此致、

    Kawai