This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:建议使用小数分频器的 PLL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V1F, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/813100/cdcm6208v1f-pll-with-fractional-divier-recommendation

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件: LMK03318

大家好、团队成员

我的通信客户正在寻找具有以下功能的 PLL:

输入:25MHz

输出:100MHz * 2 (LVCMOS)、125MHz * 2 (LVDS)、156.25MHz * 1 (LVDS)

需要支持 小数分频器

抖动< 200fs

CDCM6208V1F 可满足大多数要求、但抖动大于200fs。

LMK03318是否适用?

是否有更好的建议?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK03318非常适合此应用

    此致、
    通道