This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:通过 SPI 第 II 部分实现持续 SYSREF 持续时间控制

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812831/lmk04610-continuous-sysref-duration-control-via-spi-part-ii

器件型号:LMK04610

Derek、

 

我对你以前的评论有以下问题。

"请注意,要通过 SPI 正确地将 SYSREF 请求置为有效,必须设置 PLL2_REF_DIGCLK_DIV,以便用 PLL2_REF_DIGCLK_DIV 分频的 OSCin 频率小于或等于 SYSREF 脉冲序列频率。 例如,如果 OSCin 的频率为122.88MHz,SYSREF 脉冲序列频率为7.68MHz,则 PLL2_REF_DIGCLK_DIV 必须设置为16或32。”

在我的客户案例中、OSCin=122.88MHz。
他们希望生成两种 SYSREF、一种是7.68MHz、另一种是4.8MHz。
在这种情况下、PLL2_REF_DIGCLK_DIV 应该为32? 因为122.88MHz/32 = 3.84MHz < 7.68MHz 和4.8MHz?

此致、
希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    正确、在本例中、PLL2_REF_DIGCLK_DIV 应为32、因为122.88MHz/32 < 7.68MHz 和4.8MHz。

    此致、