This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:仅分配模式下的残余相位噪声

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809768/lmk04832-residual-phase-noise-in-distribution-only-mode

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828DAC38RF83

尊敬的团队:

在仅分配模式(无 PLL)下运行时,LMK04832与 LMK04828的残余相位噪声是多少?

我的客户想比较其中哪一个在2.5GHz 时更好

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04832更好。  它使用 CML 输出格式将输入直接旁路到输出、以实现偶数时钟输出。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案是不相关的。

    我们正在寻找器件 LMK04832的残余相位噪声、以计算系统中的总相位噪声。

    输入为2.5GHz,使用直接路径拆分为两个 DAC38RF83。

    您还可以共享两个测量值,即输入和输出。  

    非常感谢、

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-有道理、我认为您已经收到了有关此主题的更多信息。

    73、
    Timothy