This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:我们需要检查 dv/dt 为何是 ms、它应该是 V/ms。 请您向我介绍合适的器件吗?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/811571/lmk03318-we-want-to-check-why-the-dv-dt-is-ms-it-should-be-v-ms-could-you-please-share-me-the-right-unit

器件型号:LMK03318

大家好、

我们需要检查 dv/dt 为何是 ms、它应该是 V/ms。 请您向我介绍合适的器件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个拼写错误、突出显示的行指示 Vdd 加电所需的时间。 单位为 ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它表示 DVDD/dt 不是 dt。 如果您确定,就可以了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DVDD/dt 错误、这应该是上电时间的测量。