This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:使用简单的二进制文件进行编程

Guru**** 2950880 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812729/lmk03328-programming-using-a-simple-binary-file

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

大家好、

我正在为我的客户发布此查询:

是否可以使用简单的二进制/刻录文件对 LMK03328进行编程? 我们只需启动一个工具(CodeLoader)并 使用此二进制/刻录文件对 LMK 进行编程、而无需使用.Mac 并显示整个时钟方案。  理想情况下、我们将启动 Codeloder (或其他软件)、我们不会打开项目、而是使用此刻录文件对 LMK03328进行编程。 用户不知道 LMK03328是如何配置的。

谢谢!

Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我们目前支持 TICS Pro 软件。 您需要的似乎是在不生成 TICS Pro / CodeLoader 文件的情况下写入 EEPROM。 在 GUI 的"EEPROM"选项卡上、您可以导出 EEPROM 文件(.EPR)对芯片进行编程。 更多信息、请参阅数据表的第10.5节。

    此外、使用 TICS Pro、您可以导出所有需要以十六进制格式(文件->导出十六进制寄存器值)进行编程的寄存器、这将生成一个文本文档、您可以通过 TICS Pro 将其写回器件。