This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812486/lmk04832-lmk04832

器件型号:LMK04832

您好!

下一种情况的总电流消耗是多少:

仅使用分配给两个 DAC 和 FPGA 的2500MHz (CLKin1)直接路径。

双环路 PLL 关闭(未使用)。

CLKin0连接到外部 FPGA SYSREF, 分配给两个 DAC。

谢谢

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    TICS Pro 软件 包括用于 LMK04832的电流计算器。 通过关闭 IC 中不需要的部分的电源、根据需要设置输出并运行电流计算、在 TICS Pro 中配置您的用例。 配置所需的编程方式后、您可以保存 TICS Pro 配置并将.TCS 文件存档到.zip 文件中、将其上传到 E2E、我可以查看是否有任何其他节电或所需的寄存器设置。

    此致、