This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:ELC 慢速和中等偏斜情况下的 LVDS 传播时间。

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812615/cdcun1208lp-lvds-propagation-time-with-erc-slow-and-medium

器件型号:CDCUN1208LP

数据表通知传播延迟(最大3.8ns @ 1.8V)、以使 ERC 设置为高速率模式。

中速和慢速 ERC 设置的数值是多少? 我们在设计中将 ERC 设置为中等(以防 EMC 测量)。

我们将其用于160MHz 时钟、但它可能支持200MHz。 这些频率对于中等或慢速 ERC 是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部搜索了此信息、但遗憾的是、我们没有请求的数据。

    此致、
    通道