This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:较长时间间隔时的预期精度

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812628/lmc555-expected-accuracy-at-longer-time-intervals

器件型号:LMC555

您好!

我有一位客户想要使用 LMC555CMM/NOPB 来获得长度不小于8.13秒的一次性计时器。

数据表指定了 LMC555计时器仅在一个设定点(5V、1.1ms 设置-最小值1.0ms、最大值1.2ms)时的精度。

假设在8.66秒设置点、预期的计时精度是多少?  

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片、

    精度将外推更长的时间。 在较长的时间段内、在时序周期内保持电源电压的需求变得更加重要。 最后、主要的变化和漂移将是电容器的电容。  在最短8.13秒内、如果没有最大值、则将典型时间缩短为更长的时间。

    在8.66秒的时间内,假设计时器只是可变的,预期小于+/-9%,7.88秒到9.44秒;尽管该规格是悲观的。