This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:通过 SPI 进行持续 SYSREF 持续时间控制

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812011/lmk04610-continuous-sysref-duration-control-via-spi

器件型号:LMK04610

您好!

 

数据表图47显示“SYSREF_REQ 或 SPI”。

但是,global_SYSREF id 为“自清洁”。

如何使用 SPI 控制 SYSREF 脉冲连续流的周期?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    没有控制有间隙周期性 SYSREF 脉冲的外部周期的内部功能。 对于 SPI 写入、脉冲序列的开始时间由 GLOBAL_SYSREF 置位时确定。

    请注意、要通过 SPI 正确置位 SYSREF 请求、必须设置 PLL2_REF_DIGCLK_DIV、以便用 PLL2_REF_DIGCLK_DIV 分频的 OSCin 频率小于或等于 SYSREF 脉冲序列频率。 例如、如果 OSCin 的频率为122.88MHz、SYSREF 脉冲序列频率为7.68MHz、则 PLL2_REF_DIGCLK_DIV 必须设置为16或32。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

     

    感谢您的回答。

     

    让我再问一些有关通过 SIP 控制实现持续 SYSREF 的问题。

    我想更好地理解“9.3.7.3.2连续 SYSREF”。

     

    编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 1会在启用的 SYSREF 上生成连续 SYSREF 脉冲

    不使用 GLOBAL_SYSREF 的通道、而与 OUTCH_SYSREF_PLSCNT 内容无关?

    编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 0是否停止生成连续 SYSREF 脉冲?

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    要使通道生成连续的 SYSREF 脉冲、必须对 OUTCH_SYSREF_PLSCNT = 0进行编程。 如果 OUTCH_SYSREF_PLSCNT!= 0、则在对 GLOBAL_CONT_SYSREF 进行编程的时刻、只会触发 OUTCH_SYSREF_PLSCNT 脉冲的单个序列。

    否则、您对连续 SYSREF 的理解是正确的:当 OUTCH_SYSREF_PLSCNT = 0时、编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 1会在启用的 SYSREF 通道上生成连续 SYSREF 脉冲。 编程 GLOBAL_CONT_SYSREF = 0会停止生成连续 SYSREF 脉冲。

    此致、