This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:每24小时中断输出一次

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809839/bq32002-interrupt-output-every-24-hours

器件型号:BQ32002
主题中讨论的其他器件: TPL5010

大家好、

我们是否可以将 BQ32002用作每24小时输出一次中断的器件?
如果是、我们如何设置 BQ32002?
如果没有、您可以建议另一种解决方案吗?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以设置 FT = 0并将 IRQ 引脚配置为输出逻辑电平。 如需更多信息、请参阅数据表表表表表11。

    TPL5010是此应用的良好替代方案、但它只能每两小时生成一次中断。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    感谢你的答复。
    在什么情况下、CAL_CFG1寄存器的 OUT 位会在 FT="0"下将值从"1"更改为"0"?

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lane-San:

    请告诉我、在什么情况下、CAL_CFG1寄存器的 OUT 位会在 FT="0"下将值从"1"更改为"0"。
    谢谢你

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    OUT 位将通过直接 I2C 写入进行更改

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我明白了。 因此、没有任何器件可以每 24小时生成一次中断。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya