This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:选择不在 DS 表3中的时间

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/812301/tpl5111-selecting-a-time-not-in-ds-table-3

器件型号:TPL5111

您好!

我想设置 TLP5111、以便在单次触发模式下、最短时间为8.13秒。 我能否选择8s 到9s 之间的值、或者器件是否仅具有这些设置的时序步骤?

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    该器件具有固定的时间间隔、您可以实现8s 或9s、但不能实现8.13s

    此致、
    通道