This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:LVDS 输出参数

Guru**** 2990460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A, CDCLVD1204, SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/811896/cdclvd1204-lvds-output-parameters

器件型号:CDCLVD1204
主题中讨论的其他部件:CDCLVD110A、 SN65LVDS2

各位专家、您好!  

CDCLVD1204数据表中有振铃参数、最大值为10%。 振铃是否属于任何 LVDS 标准? 我在 CDCLVD110A 数据表中未找到此规格。

此外  、对于差分输入、CDCLVD1204的频率为800MHz。 该测试中的电容负载是多少? SN65LVDS2等一些数据表将明确规定测试条件为10pF 以及100欧姆负载。 但是、我在 CDCLVD110A 或 CDCLVD1204数据表中未找到电容负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 标准由 ANSI/TIA/EIA-644-A 定义 在该器件开发时、Vring 在 TIA-644A 中、但我不确定此参数/标准是否自2001年以来已更新。

    我在内部进行了搜索、但没有任何信息表明遗憾的是电容负载是多少。

    此致、
    通道