This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:时间间隔设置步骤

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/811164/tpl5010-time-intervals-setting-steps

器件型号:TPL5010

设计  

我们发现 对于3.0K、3.3K 电阻器、时间间隔为700ms、数据表中显示为3.5K、因此我们想知道电阻器和间隔之间在700ms 左右时的关系?

或者、时间 间隔是通过电阻器的阶跃设置的?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    根据表2、我预计3.0K 将设置 T_IP = 600ms。 然而、由于时间间隔被量化、3.3K 有可能将 T_IP = 700ms。

    时间间隔是通过在上电时读取电阻器后设置的、请注意、在运行期间不能更改 T_IP。

    此致、
    通道