This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:MUXOUT/SDO 时序

Guru**** 2588535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810602/lmx2582-muxout-sdo-timing

器件型号:LMX2582

LMX2582数据表中的 SPI 接口时序不包括用作 SDO 时 MUXOUT 引脚的时序。 第6.6节根本不显示 MUXOUT、而第7.4.3节表示数据在时钟的下降沿锁存到 MUXOUT 上、但并未显式说明。

您能否验证 MUXOUT / SDO 数据是否在 SPI 时钟的下降沿锁存、该信号的最小/最大总拥有成本是多少?

我们已将 SPI 总线连接到 FPGA、如果没有这些信息、我们无法完全限制计时。

谢谢-  

   Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    MUXout 数据将从第8个 SCK 信号的下降沿开始出现8ns (ToD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel -  

    感谢您提供这些信息。 通常、这种规格会以某种最小/最大对的形式出现、因为它绝不会恰好是8ns。 我会假设该图中的 TOD 实际上是 tODmax、而 tODmin 可能是0ns (或接近于零的值)。 您可以确认吗?

    谢谢-  

       Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、8ns 是最大值 但是、我不知道最小值是多少  

    只要在读取模式下不以50MHz 的频率运行 SPI、就应该有很多裕度。