This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:能否支持25MHz 和20MHz 输出?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810616/cdci6214-able-to-support-25mhz-and-20mhz-output

器件型号:CDCI6214

大家好、团队、

我是否可以知道 CDCI6214是否能够使用输入25MHz XTAL 支持25MHz x 3和20MHz x 1输出?

通过使用 webench、这些解决方案未显示 CDCI6214。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有输出均可从2400MHz 的 VCO 分频。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是肯定的。 CDCI6214可支持两种频率要求。  您还需要检查所需的输出类型? 例如 LVCMOS、LVDS 等、CDCI6214也可以支持它。