This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:是否有 MSP430寄存器编程示例?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013, LMK04832, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810530/lmk04832-any-msp430-register-programming-examples

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他部件:MSP430F2013CDCM6208

我有客户希望使用 LMK04832快速开始开发。  最初的想法是执行初始加电寄存器配置的 MSP430F2013。

您是否了解实现此类功能的任何 MSP430F2013或其他 MSP430或 MCU 源代码?  

谢谢、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    您可以使用 TICS Pro GUI 软件生成寄存器配置: http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上并不关心生成要编程的值、而是通过 SPI 加载这些值的硬件/软件解决方案、理想情况下使用 MSP430 MCU。

    我本来没想到会有样例 MCU 源代码、但需要询问。

    您能否确认您没有 MCU 加载寄存器的源代码示例?

    谢谢、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCM6208有一个 MSP430示例、用于将 SPI 编程到 CDCM6208中。  这可针对 LMK04832进行调整。

    请参阅 www.ti.com/.../slac541
    这来自 CDCM6208 产品文件夹。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会略有帮助。   所使用的处理器没有 SPI 功能、因此它只是位拆裂。

    客户考虑的处理器具有 USI (SPI)功能。

    感谢您的反馈。

    此致、

    涉水