This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:反馈设计 Fin 或 Fin *

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810455/lmx2491-feedback-design-fin-or-fin

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492EVM

在 LMX2491数据表第27页的典型应用原理图中、显示了 VCO 的输出反馈到 PLL 的引脚4 (FIN)。  我购买了 LMX2492EVM 评估板。  评估板的原理图显示了 VCO 输出反馈到 PLL 的引脚5 (FIN*)中。

回送至 FIN 或 FIN*之间是否存在功能差异?  如何确定哪一项最适合我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们可以将 VCO 信号反馈回 Fin 或 Fin*引脚、没有性能差异。  

    EVM 使用了 Fin*引脚、因为这将使 PCB 布局更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我需要了解的全部内容!