This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:禁用并启用 LMX2594器件上的时钟输出

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/810549/lmx2594-disable-and-enable-the-clock-out-outputs-on-the-lmx2594-device

器件型号:LMX2594

LMX2594运行时,如何禁用 RFOUTA_P 和 RF_OUT_N 或 RFOUTB_P 和 RF_OUTB_N 上的输出?

我们需要 在需要的任何时间启用或禁用输出。

如果无法禁用或启用此 LMX2594器件输出、是否有另一个具有此功能的 GHz 时钟器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要禁用输出缓冲器、请设置 outa_PD 和/或 outb_PD 位

    此致、
    通道