Other Parts Discussed in Thread: LMK04208
您好!
我有一个 Xilinx FPGA、通过电平转换器(1.8V 至3.3V)驱动 LEUWire、CLKUWire 和 DATAUWire。
将电平转换器输出直接连接到 LMK uWrire 输入时、信号似乎钳位到~1.8V、而不是达到3.3V。
在 uWire 信号上添加大型串联电阻器(>10K 欧姆)时、信号将按应有的方式达到3.3V。
在 LMK04208 EVB 文档中、我看到 TI 使用一个与 LMK 器件串联的15K 欧姆电阻器。
为什么需要大串联电阻器?
uWire 输入的类型是什么? (在数据表中、它表示它是 CMOS 输入)
此致、
Yossi