This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找一个/5时钟分频器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03318, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809061/looking-for-a-5-clock-divider

主题中讨论的其他器件:CDCI6214、 LMK03318、 CDCE913

您好!

输入时 钟信号为125MHz 单端 LVCMOS 3.3V、需要将其除以5才能在输出时生成25MHz LVCMOS 1.8V。

我们可以在 FPGA 中实现这一点、但我们担心产生抖动、因此我们想在外部实现。

有什么建议吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我检查了我们的时钟分频器产品系列、但这里的时钟分频器并不是很适合。 请考虑 CDCI6214。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    谢谢、我不知道...

    您是否可以建议使用时钟发生器来同时生成125MHz 和25MHz 的低抖动同步频率?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者甚至从25MHz 时钟开始并将其乘以5倍以获得125MHz……

    这应该更可行/更容易找到...

    你同意吗?

    有什么建议吗?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我同意、乘法将更容易。 LMK03318或 CDCI6214非常适合此应用。 CDCE913也可以工作、但该器件的输出抖动会高于上述器件。

    此致、
    通道