This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808杂散

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/809861/lmk04808-lmk04808-spur

器件型号:LMK04808

尊敬的 TI 团队:

LMK04808 PLL2锁定后、输出为200MHz。 但是、测试结果表明、输出信号在200MHz+1.93MHZ 和200MHz-1.93MHZ 时具有高杂散。 问题可能出在哪呢? 如何解决该问题或提出任何建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    这些杂散异常高。  您能否共享您的编程或原理图(假设不是 EVM)。

    电路板上是否有任何其他有源频率元件?

    73、
    Timothy