This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:为什么 EVM 数据表中的 PLL2集成环路滤波器与 LMK04832 IC 数据表不同?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808975/lmk04832evm-why-pll2-integrated-loop-filter-in-evm-datasheet-not-same-as-lmk04832-ic-datasheet

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

我对 LMK04832信息有疑问。 从 EVM 数据表中、它提到部分集成的 PLL2内部环路滤波器具有以下值:

C3=0.03nF、C4=0.01nF、R3=0.2k Ω、R4=0.2k Ω[http://www.ti.com/lit/ug/snau215a/snau215a.pdf (第6页)]

而在 LMK04832的数据表中、内部 PLL 环路滤波器组件如下:

C3=0.05nF、C4=0.01nF、R3=2.4k Ω、R4=0.2k Ω[http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk04832.pdf (pg40)]

以前、两个器件应该具有相同的内部环路滤波器组件 f、因为内部组件值应该是固定的。 如果 EVM 组件与 LMK04832 IC 内部的组件不匹配,则在设计上会遇到一些问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此事提请我们注意。 我将确认正确的值、并在明天更新此帖子。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、跟踪正确答案所花的时间比预期的要长一些。 集成组件的数据表值是 IC 中存在的值:

    C3 = 0.05nF、C4 = 0.01nF、R3 = 2.4kΩ Ω、R4 = 0.2kΩ Ω

    此外、由于这些值不同、因此必须更新 EVM 带宽、相位裕度和其他参数:

    对于2457.6MHz:

    • Kvco=12.1 MHz/V
    • LBW = 243kHz
    • Pm=62°

    对于2949.12MHz:

    • Kvco=31.4 MHz/V
    • 环路带宽= 470kHz
    • 相补角= 54°

    此致、