This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:脉宽调制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/808650/sa555-pulse-width-modulation

器件型号:SA555
主题中讨论的其他器件: LMC555TLC555

你好,先生

我正在尝试将 SA555的脉宽调制功能 用作模数转换器。  

在应用中、我希望 SA555输出 PWM 信号、其占空比随 施加到引脚5的外部模拟信号的电压振幅呈线性变化(续)。

但是、我得到 了占空比可变且频率可变的 PWM 波形、占空比只能在50%至100%之间变化(VCC= 5V 或12V)。

我没有在引脚2上应用连续脉冲序列作为时钟。 是否可以在不使用连续脉冲序列的情况下完成此功能?  

此致

小明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小明

    直接针对555计时器获取 PWM 会导致较差的线性度。 这是一个线性度要好得多且只需要添加比较器的电路。

    这可提供1kHz PWM 输出、范围接近0%至100%、因为输入范围为0V 至电源电压。 我选择了 TLC555或 LMC555计时器、因为输出电压从0V 一直变化到 VDD、以获得50%占空比脉冲序列、从而获得最佳精度。 即使在50%定时器时钟以外的占空比下、它也能很好地工作。 如果您想使用 SA555、 对于5V 运行、请选择不同的5V 比较器、因为输入可能大于 VDD-2V。

    e2e.ti.com/.../Better-PWM-TLC555-LM293.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald

    非常感谢您的友好回复。

    您的建议实际上是一种非常好的解决方案、可以获得线性占空比为0%至100%的 PWM 输出。

    我想知道、无论是使用额外的比较器还是对 TRIG 引脚应用连续脉冲序列、都有可能获得相同的结果。

    此致

    小明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小明

    仅使用单个555计时器、在不改变频率的情况下就无法改变占空比。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald

    非常感谢您的清晰答案。  

    此致

    小明